This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC161:THETAJC 信息

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1477217/sn54hc161-thetajc-information

器件型号:SN54HC161

工具与软件:

我正在查找有关 SN54HC161 J 封装的 THETAJC 信息。  这些信息是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    这不是我们现成的信息。 我已经提交了一个请求、我们通常会在2周内获得此信息。 如果尚未收到我的回复、请回复此主题以将其重新打开。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    此申请是否有任何更新?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的耐心。

    正确的值

    θ JA 高 K 75.8.
    θ JC、顶部   40.2.
    jb   64.4.
    Psi JT   29.5.
    Psi JB ( 60.6.
    θ JC、底部   16.5.

    此致、

    Owen