This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:了解 ICC 差值(每个引脚的额外电源电流)

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485427/sn74lvc1g74-understanding-delta-icc-additional-supply-current-per-pin

器件型号:SN74LVC1G74

工具与软件:

您好!

如何理解数据表中有关 IC 电流消耗的以下信息?

电源电流 Icc=Icc 10µA (max)、但额外的最大值为 任何其他输入电压恰好为 Vcc-0.6V 的500µA? 还是电压低于 Vcc-0.6V 的电压?

哪些输入受到影响? 假设我要将 IC 用作 RS 触发器、其可以是 PRE#=LOW 和 CLR#=HIGH、或 PRE#=HIGH 和 CLR#=LOW。

电流消耗会始终为500µA 吗?

此致、Oliver。