This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595A:电路和固件帮助

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485454/sn74hc595a-circuit-and-firmware-help

器件型号:SN74HC595A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将 SWIFT 电阻与 ESP32配合使用  

您是否能够按照我们的标准检查电路。

3 SWIFT 电阻作为级联连接  

您能为我提供固件或电阻器逻辑方面的帮助吗  

我希望根据条件将 ESp32逐个设置为高电平。

谢谢








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    有关级联移位寄存器的一些信息、请参阅以下应用手册: 使用移位寄存器进行设计

    中间移位寄存器(U13)的输出使能引脚保持悬空、这意味着输出可能未按预期行为。

    另外、根据我可以说的、您可能是在向后级联:我假设 数据的顺序应该是 U14 -> U12 -> U13、而不是像您当前拥有的 U14 -> U13 -> U12。

    此致!

    Malcolm