主题中讨论的其他器件: CSD16327Q3、 SN74LVC00A、UCC44273、 SN74LVC2G34、SN74LVC125A
工具与软件:
您好!
我要使用1个触发器驱动1个 MOSFET、以及另外2个 MOSFET + 1个与非门、使用另一个具有此 IC 的触发器驱动:
输出电流:
SN74HCS74 DFF:绝对最大值为35mA、未指定高/低电平输出电流。
a)
一个 Q 输出驱动 CSD16301Q2A 和 CSD16327Q3
与非门的1个输入引脚
b)
另一个的 Q 输出仅驱动 CSD16301Q2A
我看到 MOSFET 的最大输入电容分别为:
CSD16301Q2A 340
CSD16327Q3 1300pf
后者对于我的设计绝对至关重要。
我将使用 SPICE 模型对此进行仿真。
我首先是通过5欧姆电阻驱动这些 MOSFET。 在仿真中、它们似乎在+-70ma 时达到最大值。
当我把它更改为50欧姆时、在(a)情况下它大约为+-20x20ma=40mA、在情况下大约为32ma。
但是、这些脉冲非常短(在 B 情况下、它比24mA 高8纳秒)。
如果 A 和 B 的逻辑门使用上述5欧姆电阻器和从逻辑到栅极模拟得到的70ma、那么驱动 MOSFET 是否是个问题?
一般而言:短脉冲高于最大额定值是不是问题?
我真的很难找到有关这方面的明确信息。
我还使用 SNx4LVC74A DFF 进行了测试。 其最大输出电流额定值为24mA。 为什么 HSC 没有此功能?如果需要、我应该限制 HSC DFF 的电流。
此外:是否可以直接连接上述不带限流电阻的 NANDS/DFF ?
此致、
Klaas-Jan