This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:可从经销商处获得编程材料

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1484380/tpld1201-availability-of-programming-material-from-distributors

器件型号:TPLD1201
Thread 中讨论的其他器件:TPLD-PROGRAM

工具与软件:

您好!
我想使用 TPLD 开发项目。
但目前只有 Mouser 和 Digitkey 提供这些电路、因此仅可在您的网站上获得编程材料。
是否能很快从经销商处获得所有材料?
提前感谢。
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    这超出了我们的知识范围。 让我看看我能不能问一些可能知道这一点的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    是的、我们正在与分销商合作添加 TPLD-PROGRAM。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    那么投资这些电路是值得的。
    我会关注这个!

    此致!

    Christian