This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165B-SN74LV165B-:EP 独立于 VCC 的最大输入电压?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485088/sn74lv165b-ep-maximum-input-voltage-independent-of-vcc

器件型号:EP

工具与软件:

在 SN74LV165B-SN74LV165B-FET EP 数据表中、最大输入电压 的唯一规格为7V。 对于2V 至5.5V 的 VCC 的完整建议范围是否也是如此?  

谢谢