This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:将 TXS02324与 TCA9803结合使用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TXS02324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485550/txs02324-using-txs02324-with-tca9803

器件型号:TXS02324
主题中讨论的其他器件:TCA9803

工具与软件:

嗨、

我正在使用 TCA9803来缓冲从基带到 TXS02324的 I2C 信号。

软件部门请求 HW-ID 并获得合理的答案。
但是、在收到此响应后、将无法再与 TXS02324通信。
只能在电源复位后再次查询 HW-ID。

提前感谢。

此致!

Markus

TXS02324

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您用于 TXS 的从器件地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于读取命令、我们使用 79 (h);对于写入命令、我们使用 78 (h)。

    即使在第一次成功读取之后、寻址也会工作。 但是、如果您再次查询、最终查询将不再得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在第7页看到的那样、当基带中断激活时、地址字节为7Ah/7Bh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IRQ 线路被拉至 GND。  

    我想知道这有多大用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    如果 IRQ 设置为0、则要从器件读取、地址为0x79、写入地址为0x78、这看起来是正确的。 我们能否确保符合以下条件?

    为了排除问题的根本原因是信号完整性与之前的 E2E 线程相似、收集波形以根据需要进行进一步调试会有所帮助。  

    e2e.ti.com/.../3154251

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了电源复位外、我无法从复位状态部分获得大量信息。

    目前仅涉及与芯片的基本 I2C 通信。

    软件目前正在处理可能的错误。

    我稍后将提供更多信息和/或波形分析。