This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, UCC44273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1486102/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17

器件型号:SN74LVC1G17
Thread 中讨论的其他器件: UCC44273

工具与软件:

我们使用  SN74LVC1G17、其电源电压为3.3V、输出外部电阻为10 Ω、容性负载为1.5nF。

开关频率为500kHz。  

元件的"最大输出电流额定值"为50mA。

在稳态均值计算中、平均输出电流远低于允许的最大值。

但在瞬态期间、最大电流理论上可以达到3.3V/10 Ω= 330mA、这高于额定值。

这是否会对元件造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出的阻抗典型值约为12 Ω、因此峰值电流约为150 mA。  这仍然过大、可能会损坏器件。

    您可以并行使用多个输出。 另请考虑 UCC44273等栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    接下来有一个问题:通常、在驱动小容性负载(如另一个数字栅极的输入)时、施密特触发缓冲器不会强制使用串联输出电阻器。  在这种情况下、初始驱动电流也将非常大、但仅在短时间内。

    那么-我如何知道有效和无效电容驱动之间的线路在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线路约为70 pF。