This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC34:输出通道间偏斜

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, SN74AUC34, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1486030/sn74auc34-output-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AUC34
主题中讨论的其他器件: TXV0108、TXV0106

工具与软件:

您好!

我们希望将此器件用于 RGMII、但  RGMII 规范要求数据间时钟偏斜为500ps、以支持1Gbps。

我想知道您是否有关于输出通道间偏斜的信息?

我在数据表上找不到这个数据。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未经过测试或指定。  SN74AUC34也许可以用、但是您必须自己测试它、而且 TI 不能保证。

    唯一指定偏斜的器件是 TXV0106/TXV0108。