This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:关于 TXS0102数据表

Guru**** 2845790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485355/txs0102-about-txs0102-datesheet

器件型号:TXS0102

工具与软件:

尊敬的先生/女士

我是三菱电机名古屋工厂的 Kondo。

请告诉我 TXS0102数据表。

VCCB=3.3V±0.2V 是否错误第8页:6.9开关特性:VCCA = 1.8V±0.15V 表中右侧的第二列?

VCCB=5.0V±0.5V 是否为真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;三个 VCCB 电压必须为2.5V、3.3V 和5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo-San:

    克莱门斯在这里是正确的,感谢你提请我们注意这一点。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack 先生

    谢谢你教我。

    我可以理解这个问题。