This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T245:当 Vcc 为0V 时、输入至输出引脚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1486734/sn74lv8t245-input-to-output-pin-when-vcc-is-0v

器件型号:SN74LV8T245

工具与软件:

嗨、团队:

如果在 Vcc 为0V 时有一个到输出引脚的输入、那么绝对最大额定值表示没有问题、但是是否有可能回流至 Vcc?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    LV8T245没有任何 VCC 隔离、这意味着当 VCC 等于0V 时、IO 变为 Hi-Z。  如果这是必需的、我会查看 SN74LVC8T245

    此致、

    Josh