This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:内部错误--溢出、乘法

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1485604/sn74lvc1t45-internal-error----overflow-multiply

器件型号:SN74LVC1T45
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试使用 PSpice 使用 SN74LVC1T45 SPICE 模型进行仿真、但无法运行瞬态仿真。  

无论我如何连接设备、都会出现这种情况。 更改限制选项也没有帮助。

我得到以下信息:

--- 信息(ORPROBE-3209 ):模拟配置文件: SCHEMATIC1-TRANS -------
信息(ORPROBE-3183 ):模拟运行...
**配置文件:"SCHEMATIC1-TRANS"[ c:\Users\CGR\Documents\pcb354-2\backup_chain\new design-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\trans.sim ]
读数和检查电路
电路已读入并检查、无错误
Transient Analysis
错误(ORPSIM-16550):矩阵解过程中浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数均在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
溢出、乘法
内部错误--溢出、乘法
照射行程已中止
总工作时间(使用规划求解器1)=.89

INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜、您好!

    SN74LVC1T45具有 HSpice 模型、而不是 PSpice 模型。 您需要 HSpice 软件才能运行它。

    如果您尝试对瞬态进行仿真、我们有一个 TINA-TI 模型。  

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    感谢您的答复。

    I m 正在使用 scem546a.zip/sn74LVC1T45_TINA_AIO  目录中的 SN74LVC1T45.LIB。 它不是 HSpice。

    导入模型时我认为是正确的、可以使用 PSPICE 进行仿真。

    此致

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜、您好!

    我不确定.lib 文件为什么会遇到这个问题、但如上所述、我们可以立即使用 TINA 参考模型。  

    此致、

    Josh