This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245 EP:SN74LVCH16T245 - EP

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1486416/sn74lvch16t245-ep-sn74lvch16t245-ep

器件型号:SN74LVCH16T245 - EP

工具与软件:

在组件 LVCH16T245上的电源电压(+3V3和+5V)以不同的速率下降的特定情况下、我们注意到、尽管没有发送输入信号来触发此变化、但输出信号仍会转换至其上升状态。

发生这种情况时、元件引脚上的电压如下:

  • VccA = 0.8V
  • VccB = 3.5V
  • DIR = VccA
  • OE = VccA
  • 输入= 0V

 

这不是孤立的情况、我们能够随意重复此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。

    您应该将/OE 拉至低电平以禁用所有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我同意克莱门斯的观点。 1.65V 至5.5V 是工作电源电压、低于或高于此电压可能会导致功能问题。

    此致、

    Josh