This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:VccA = 1.5V、VccB = 1.8V

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1486157/txv0106-vcca-1-5v-and-vccb-1-8v

器件型号:TXV0106

工具与软件:

您好!

是否存在 VccA = 1.5V 且 VccB = 1.8V TPD 数据?

我仅找到1.2V 和1.8V tpd 数据。

TXV0106适用于 RGMII 1G 应用?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    1) 1) 1.5V 至1.8V 范围内无 TPD 数据。

    2) 2)是的、TXV0106适用于 RGMII

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    对于问题2、只需仔细检查、也适合 用于 RGMII 的1.5V 至1.8V、对吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    1G RGMII 完成的表征工作电压范围为1.65V 至3.6V。 TXV0106在1.5V 至1.8V 下可以正常工作、但我们无法保证1G RGMII 时序。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    提及的数据表  TXV0106是适用于 RGMII 至 PHY 应用的专用电压转换器。

    您能否验证 TXV0106是否可用于 RGMII 1G 应用的1.5V 至1.8V 转换?

    在 RGMII 1G 应用中、我们的限制是1.5V 至1.8V?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    TXV0106最初发布用于支持1.8V 至3.6V 的 RGMII 时序要求。 我们在器件完全发布后添加了1.2V 支持。 我们仅验证了1.2V 条件、无 RGMII 特性。 它可以满足1.5V 至1.8V 的 RGMII 时序条件、但我们无法保证。

    此致、

    Josh