This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXBN0304RSVR

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487349/txb0304-txbn0304rsvr

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXS0104ELSF0204

工具与软件:

你好

如下图所示:


我们将使用 TXBN0304对一组 MDIO 信号进行电平转换、其中 VCCB 侧工作电压为3.3V、VCCA 侧工作电压为1.2V。

按照数据表建议、我在两端使用了20K 上拉电阻器、因为这些信号是开漏信号、因此两侧都需要上拉电阻器。

但是、在测试过程中、我们发现1.2V 侧的高电平电压仅达到最大1.0V、我们认为这是过低的。 我们的目标是将其调整至至少1.1V。

因此、我计划将上拉电阻器 R634和 R635 (VCCA 侧)修改为18K、同时将 R632和 R633 (3.3V 侧)保持在20K。 请帮助确认这是否可行。

修改 VCCA 侧上拉电阻为18K 时、VCCB 侧是否也需要调整为18K? 如果 VCCB 端的 MDIO 电平已经满足要求、它们是否能够保持不变?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    不建议将 TXB 器件与开漏驱动器一起使用。 开漏输出无法将 TXB 的输入驱动为高电平、如果使用了足够强的上拉电阻、TXB 会变得太弱而无法覆盖它。 对于 MDIO/ MDC 信号、我建议改用 TXS0104E/LSF0204。  

    上拉电阻的影响将导致 VOL 发生漂移、请参阅数据表中提供的公式:  

    此致、

    插孔