This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:是否使用 LSF0101将1.8V (100MHz)时钟转换为1.2V 电平?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487348/lsf0101-use-lsf0101-for-translating-1-8v-100mhz-clock-to-1-2v-level

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G125

工具与软件:

尊敬的支持部门  

有一个时钟源(1.8V 电平、来自 ASTMHTE-18 LSF-18的100MHz AR-E-T)、如何使用-100.000MHz 电平位移进行设计以获得1.2V 电平100MHz 时钟并将其馈入目标系统? 从数据表中、我对  数据表(https://www.ti.com/product/LSF0101)中有关上拉要求的图9-5等应用手册感到困惑。  或者、您还有其他建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在至少0.8V 的电压差下能够更好地工作。您只需将 Vref_B 偏置电路连接到更高的电压、输出端的上拉电压可能不同。 为了转换为较低的电压、上拉电阻值无关紧要。 (如果您实际上没有除1.8V 以外的电压、则必须使用上拉电阻器生成上升输出边沿、然后您必须正确调整其大小、如果您不知道电路板的电容或信号源的驱动强度有限、这很难做到。)

    最好使用具有可过压输入的快速缓冲器、例如 SN74AUC1G125。