This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:源极串联端接建议?

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487743/sn74lvc125a-source-series-termination-recommendations

器件型号:SN74LVC125A

工具与软件:

您好!

我计划使用 SN74LVC125AIPWREP 缓冲器来调节运行至10 MHz 的 JTAG 信号。 信号为3.3V 逻辑电平。  

TI 是否有任何基于此应用的缓冲器输出源串联端接建议?  

提前感谢您提出宝贵意见、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 在3.3V 时的典型输出阻抗约为13 Ω。假设布线阻抗约为50 Ω、应添加33 Ω。