This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS151:数据表中错误

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487744/sn74ls151-error-in-datasheet

器件型号:SN74LS151

工具与软件:

数据表中提供的逻辑功能与 ENABLE 输入中的真值表不同。  

逻辑函数中不应拒绝启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    我不太清楚你指的是什么。 您能帮我澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真值表与 ENABLE 输入的逻辑功能不一致。  

    当 E'=0时、Z=0、其中 E'是 E 的否定  

    但在这里,是相反的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些屏幕截图来自哪个数据表? SN74LS151数据表不称为选通输入"/E"。

    真值表正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意真值表是正确的。 逻辑功能错误。  e2e.ti.com/.../74LS151.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已附上了 ON Semiconductor 的数据表。 TI 数据表 是正确的。