This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC540A:逻辑论坛

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487928/sn74lvc540a-logic-forum

器件型号:SN74LVC540A

工具与软件:

作为一个具有代表性的 IC、这是关于 SN74LVC540A 等 IC 可以承受高于电源电压的输入电压的问题。

我知道当电源电压为3.3V 并且施加5.5V 的输入电压时、IC 就可以了。

因此、如果在电源打开之前没有电源电压、但输入电压为5.5V (最大值)、那么 IC 是否可以正常工作?

就这些。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 这就是 Ioff 的测试条件: