This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:使用 LSF0108作为 SWD 的电平转换

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483933/lsf0108-using-lsf0108-as-level-shifting-for-swd

器件型号:LSF0108

工具与软件:

嗨、团队:

最近、我们将 LSF0108与板载 xds110 (3V3)一起使用来获得5V SWD 端口。

XDS_VCC = 3.3V、XDS_VBUS = 5V

但在某些情况下、SWD 通信将失败

  1. 示例1 -当使用跳线连接板载 MCU 时、SWD 正常
  2. 示例 2 - SWD 在使用 Dupont 线路连接外部 MCU 时失败
  3. 示例3 - 当使用  Dupont 线路而非 跳线连接板载 MCU 时、SWD 也会失败

使用 LSF 器件作为 SWD 电平转换时、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆会增加电容、导致最大速度降低。 使用示波器检查波形、并使用更强的上拉电阻器。 (但上拉电流越大、  器件的 VOL 就越高、因此电缆长度可能会受到限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    除了 Clemens 响应、请注意、开关的出色性能通过使 VREFB 和 EN 引脚 短接并通过偏置电阻器上拉至  XDS_VBUS 来实现。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试频率仅为100kHz、波形看起来不错。 但 SWD 通信失败。

    您是否有其他适用于 SWD 通信的器件? 我们现在可能需要备份解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将上拉电阻器从10k Ω 减少到470 Ω。 SWD 现在可以工作了。

    尽管我仍然没有找到根本原因、但我会在 Launchpad 设计中保留新电路。