This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74AUP2G126DCUR

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1488994/sn74lvc125a-sn74aup2g126dcur

器件型号:SN74LVC125A

工具与软件:

您好!

我们是 SERMA TECHNOLOGIES、一家法国硬件和软件工程公司、为电子元件、电路板和全电子系统提供咨询、专业知识、分析、检查和测试服务。

我们的客户 STMicroelectronics 已授权我们收集以下产品列表信息(请参阅随附的授权书):

-的 范围(.pdf)格式的合规证书: 我们需要知道产品是否包含中包含的任何高度关注物质 最新 欧洲化学品管理局(ECHA)发布的候选名单

-的 RoHS(.pdf)格式的合规证书: 符合欧盟关于限制使用某些有害物质的指令 (2011/65/EU 和经修订的2015/863)

- RoHS_CN 合规证书格式(.pdf): 符合最新的中国《限制使用某些有害物质指令》 环保使用期限(EFUP) IF 产品 包含 某些危险物质超过相应的限值。

-以.pdf 格式的材料声明 (否则为.xls 格式、当.pdf 不可用时)

-.xml 格式的材料声明: IPC1752A D 类格式

-的 EU ECCN 代码什么是 产品的欧盟出口管制分类编号?

-的 美国 ECCN 代码什么是 产品的美国出口管制分类编号?

-原产国: 制造产品的国家/地区

产品:

SN74AUP2G125DCUR
SN74AUP2G126DCUR
SN74LVC1G32DCKR
SN74LVC1G66DCKR
SN74LVC2G66DCUR
SN74LVC126APW
SN74LVC125APW  

感谢你的帮助。

此致、