This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0108, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1477577/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXV0108、TXB0304

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在其中一个设计中使用 LSF0108对 FPGA IO (1.2V)和 USB3320之间的信号进行电平转换

最大信号频率为60MHz、数据为双向。

我们已将2.5V 连接至 VREFB 来维持偏置电压

您能否告诉我们、 以下电路对于上述情况是可以的

谢谢!

Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能有效。  但我不知道上拉电阻器的大小是否正确。 其他两个器件都必须能够通过这两个电阻器吸收总电流、由上拉电阻器和布线/器件电容形成的低通滤波器不得滤除60 MHz 信号。 我不知道这些参数。

    最好使用 TXV0108等缓冲式方向控制转换器;ULPI 具有 DIR 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复

    1.我已经更新了的上拉值

    60MHz 的数据频率

    MAX10的 IOL 为10mA  

    USB3320的 IOL 为8mA

    引脚电容@1.8V 器件为4pF

    引脚电容@1.2V 器件是10pF

    根据以下计算、我们在1.2V 侧使用475E (1%容差)上拉、在1.8V 侧使用576E (1%容差)上拉。 请确认调整后的上拉值可用

    USB   VA 1.2.       MAX10
    RA 475.  
    CA. 2.3.  
    数据速率 152.5553013. Mbps
           
    VB 1.8   USB3320
    RB. 576.  
    CB 4.      
    数据速率 72.33796296 Mbps 5.651315789 IOL

    2. LSF0108偏置电压为0.8V、我们将信号从1.8V 转换为1.2V、反之亦然

      为了保持偏置电压、我们已将2.5V 连接至 VrefB、但 I/O 上的上拉电阻(576E)已连接至1.8V。 希望这是好的

    等待您的回复

    谢谢!

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX10在1.2V 时的驱动强度仅为2 mA、但总上拉电流大于5 mA。 并且必须包括布线和 LSF 的电容。

    我可以看到、ULPI 在数据线上有下拉电阻器、因此您不得使用需要上拉电阻器的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门茨、

    TXB0304用于我们的应用

    主要注意事项是支持1.2V 至1.8V 双向转换和60MHz 数据流

    谢谢、此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TXB 不能与上拉/下拉电阻器配合使用、并且在这些电压下支持的50 MHz 不超过 TXB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对我们的应用有什么建议吗

    主要注意事项是支持1.2V 至1.8V 双向转换和60MHz 数据流

    谢谢、此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXV0108。

    考虑重新设计您的系统、以在 FPGA 上使用1.8V I/O。