This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1404:SN74LVC1404の中に入っている素子について教えてください。μ A

Guru**** 2480495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04, SN74LVC1G14, SN74LVC04A, SN74LVC1404, SN74LVC14A, SN74LVC1GU04, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487454/sn74lvc1404-sn74lvc1404

器件型号:SN74LVC1404
主题中讨论的其他器件:SN74LVC04ASN74LVC14ASN74LVC1GU04、SN74LVC1GX04、 SN74LVC1G04、SN74LVC1G14

工具与软件:

SN74LVC1404の中に入っている素子は、SN74LVC04AとSN74LVC14Aで合っていますでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 SN74LVC04A 使用缓冲反向器;SN74LVC1404的 XIN/XOUT 逆变器是非缓冲的。 缓冲反向器不适用于晶体驱动器。

    为什么要问这个问题? 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    コストダウン目的で、SN74LVC1404をSN74LVC04AとSN74LVC14Aに置き換えようと検討しています。また、SN74LVC04Aからの出力をSN74LVC14Aに入力して使用することを考えています。置き換え可能かどうかを確認させて頂いてます。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1404をSN74LVC04AとSN74LVC14Aに分けて回路を構成した μ A
    場合、同等の特性を確保出来ると考えて良いですか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC04A 和 SN74LVC14A 是六通道器件。 您真的需要六个通道吗?

    '04不能在晶体振荡器中工作。 Muse 使用非缓冲逆变器、如 SN74LVC1GU04或 SN74LVC1GX04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC04AとSN74LVC14Aに関しては、6チャンネルは必要ありません。しかし、1404は04と14に分けた方が安いので、その構成を検討しています。SN74LVC04Aは水晶発振器ではありません。LCベースの発振回路を使おうと考えています。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '04 (SN74LVC04A 或 SN74LVC1G04)不适用于任何振荡器、因为它只能与数字输入信号一起工作。

    对于晶体振荡器、您必须使用非缓冲反向器(SN74LVC1GU04、SN74LVC1GX04、SN74LVC1404)、因为反向器用作模拟放大器。
    对于 LC 或 RC 振荡器、您必须使用施密特触发反相器(SN74LVC1G14、SN74LVC14A)或比较器、因为输入信号具有慢速边沿。