This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1404:搭載されている素子について教えて下さい μ A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC04A, SN74LVC14A, SN74LVC2GU04, SN74LV14A, SN74LVC1404, SN74LV04A, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487285/sn74lvc1404

器件型号:SN74LVC1404
主题中讨论的其他器件: SN74LV04A、SN74LVC04A 、SN74LVC14A 、SN74LV14A、SN74LVC2GU04、 SN74LVC1G14

工具与软件:

SN74LVC1404に搭載されている素子について教えて下さい。μ A
SN74LV04A、SN74LVC04Aのどちらが搭載されているのでしょうか。Ω
SN74LV14A、SN74LVC14Aのどちらが搭載されているのでしょうか。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个反相器是非缓冲的、类似于 SN74LVC2GU04。 施密特触发逆变器与 SN74LVC1G14类似。

    LV 和 LVC 是不同的逻辑系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看来你对克莱门斯的回答不满意。 我建议将来尝试用英语提问、因为使用翻译时可能会丢失信息。  

    您能告诉我们您不接受此回答的更多原因吗?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上、この問いを締めくくります。μ A

    別質問で引き続き確認させて頂きます。μ A