This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:TXU0204的原理图审查

Guru**** 2563830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483939/txu0204-schematic-review-of-txu0204

器件型号:TXU0204
主题中讨论的其他器件: TXU0202

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们的一个项目中正在使用 TXU0204、TI 团队的某个人能否请验证该团队的原理图并告知我们是否需要进行一些更改。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    (TXU0202会更小且成本更低。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharique、您好!

    原理图看起来不错。 如果您不需要两个浮动 IO (A1和 B3)、则可以像 Clemens 提到的那样使用 TXU0202

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的响应。

    我们是否可以将此 IC 用作中继器加转换器? 如果不正确、则建议进行合适的更换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXU0204和 TXU0202是中继器和转换器。