This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC257A:PCN 20250106000.0说明

Guru**** 2607935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1490120/sn74lvc257a-pcn-20250106000-0-clarification

器件型号:SN74LVC257A

工具与软件:

PCN 显示"更新了 RθJC (top)、ΨJT、RθJB、ΨJB、 和 RθJC (bot)的值"、但在最新的数据表中未找到。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc257a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    当我们更改 DS 格式时、似乎有些混乱。 我们不再 在 RθJB 的"热性能信息"部分提供 RθJC (top)、R θ ΨJT、Ψ ΨJB、Ψ 和 RθJC (bot)。 这种变化可能是在我们已经启动 PCN 之后发生的、但我们无法赶上。  

    您是否需要特定封装的这些值、我可以为您提供这些值。

    此致、
    Owen