This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC14:CD74HC14E 标记说明

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1484854/cd74hc14-cd74hc14e-marking-explanation

器件型号:CD74HC14

工具与软件:

您好!

我正在做一些关于 CD74HC14E 通 孔部件的调查 。 请您提供说明文档 以了解此芯片上的标记吗 ? 该芯片上的标识为3CA4QNMG4

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供防止假冒的"翻译"说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能帮我确定我拥有的器件是不是假冒的  、谢谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   

    我得到了多个具有不同标记的 CD74HC14E  

    32ACG7KE4 32ACFZKE4 2BA5ZGKE4       通过测试

    3CA4QTMG4 3CA4QNMG4 3CA4QNMG4       失败测试  

    我在带有插座的同一 PCB 中使用这些芯片。 根据测试结果  、任何3XXXMG4都不能通过测试。  请帮我弄清楚正在发生什么、以便我们能够购买合适的芯片   

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否详细说明一下您遇到的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用 MC74HC14AN 制作了方波信号发生器。   MC74HC14AN 已过时、我们使用 CD74HC14E 替代产品。  

    CD74HC14E (32ACG7KE4 32ACFZKE4 2BA5ZGKE4     )工作 、但不会生成与 CD74HC14E (3CA4QTMG4 3CA4QNMG4 3CA4QNMG4     )相同的频率。

    我想知道为什么同一芯片的不同标记不能获得相同的结果。

    您是否认为 MC 部分与 CD 部分相同?

    谢谢你  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路很可能依赖于数据表不能保证的特性。 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法向您展示公司政策的原因示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于贵公司的政策、我无法为您提供帮助。 尝试调整 R/C 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能告诉我为什么有些芯片可以用、有些芯片不能用? 具有不同标记的相同器件型号。  我们的板已通过认证、无法更改单个组件。  董事会是在1980年代的从来没有失败。  请帮助我理解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的 CD74HC14芯片使用了不同的芯片。 保证的数据表参数(例如 VIL、VIH)未发生变化、但典型特性(例如、实际开关阈值介于 VIL 和 VIH 之间)不同。 反向器开关时的实际电压会影响振荡器频率。

    逻辑器件没有精确的开关阈值。 如果准确的频率很重要、则电路必须改为设计比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生  

    您能否向我提供 CD74HC14E 的新数据表? 我需要知道 MC74HC14究竟发生了什么变化  。  也许我能修改一些东西  

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值/最大值未更改。 典型值是不同的、并且可能会随不同的制造厂或裸片版本而变化。 您必须对电路进行设计、使其能够适应这些变化。 对于 R/C 振荡器、您必须调整 R/C 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我通过将 VCC 从5V 降低到3V 使其工作。   你有什么解释吗?  数据表显示 VCC 为2V 至7V。

    谢谢你