This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC14:CD74HC14

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC14, SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1480677/cd74hc14-cd74hc14

器件型号:CD74HC14
主题中讨论的其他器件: SN74AHC14

工具与软件:

钳位二极管特性。 在上电瞬态期间、钳位二极管压降会更大、因此会将 VCC 拉至更高的电压电平。 这会导致单元级别出现故障。 现有设计使用的是 ONsemi  MC74HC14AD 的类似器件、该器件不会导致该故障。 TI CD74HC14被视为 FFF 等效器件、并采用相同的设计。  

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位二极管特性。 在上电瞬态期间、钳位二极管压降"较小"、因此会将 IC 的 VCC 拉至更高的电压电平。 这会导致单元级别出现故障。 现有设计使用的是 ONsemi  MC74HC14AD 的类似器件、该器件不会导致该故障。 TI CD74HC14被视为 FFF 等效器件、并采用相同的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MC74HC14A 和 CD74HC14都具有钳位二极管。

    是否确定您未使用 MC74VHC14?  SN74AHC14‍DR 具有可过压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我想这里也有同样的问题          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmajid:

    您能否提供有关您的特定问题的更多详细信息?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  我买了几个具有不同标记的 CD74HC14E  

    32ACG7KE4 32ACFZKE4 2BA5ZGKE4       通过测试

    3CA4QTMG4 3CA4QNMG4 3CA4QNMG4       失败测试  

    我在带有插座的同一 PCB 中使用这些芯片。 根据测试结果、似乎任何 3XXXMG4均 未通过测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题中已处理: CD74HC14E 标记说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经采购了 ONSEMI MC74HC14ADR2G 并验证了相同的测试用例。 二极管压降更多的是用于加电序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    当您说二极管压降更大时、您器件上的输入电压是否高于 VCC? 此器件不属于这一等级。 您能给我一个原理图吗?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图部分。

    5.5V_REF 生成的延时时间在+5V_F 之后10ms 计数器 IC (U11)输出 P_Q11通过钳位二极管拉取74HC14 (5.5V_REF)的 VCC。  通过添加限流电阻 R54=1K 或将 U12更改为  ONSEMI MC74HC14ADR2G、可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定钳位二极管的特性。 我不知道您使用  MC74HC14A 确切观察到什么、但实际上钳位电流足够小、以至于5.5V_REF 不会上升得那么大、或者 MC74HC14A 在上电前需要更高的电压。

    在任何情况下、该电路依赖于任一制造商的数据表保证范围之外的特性。 您应将 U12更改为具有可过压输入端的器件、例如 SN74AHC14/MC74VHC14。