This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:通过 VCC 的持续电流

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, SN74AVC16T245, SN74LVCH16T245, SN74AVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489637/sn74avch16t245-continuous-current-through-vcc

器件型号:SN74AVCH16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH16T245-LVC16T245 EP、SN74LVC16T245、SN74AVC16T245、

工具与软件:

组件 TI : SN74AVCH16T245GR ET SN74LVCH16T245 - EP  :

我们的其中一个设计中、我们对 SN74AVC16T245或 SN74LVC16T245输出与双向 FPGA IO 之间的连接情况进行了应力分析。

这种实现方式是一种持续时间=~2ms 的瞬态

  • -我们的应力分析结果表明 IOS 输出电流= 24mA
    • 在 IO 级别 <± 50mA define (绝对最大额定值)下无应力  

但是在一个 SN74AVCH16T245上、我们在7个 IO 上同时存在争用、VCCB 电源轨上的总电流= 121mA

为持续电流(100mA)提供了 VCCA/VCCB/GND 绝对最大额定值。  是否可以获得有关瞬态电流 Absolut Max 额定值的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有瞬态额定值。 不能超过100 mA 限制、即使是短时间也不能超过。

    这种总线争用实际上会发生吗? 如果是、则必须使用限流电阻器之类的器件来防止出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    是不是热现象 ? 如果我们不能保证它只在25°C 时发生、它是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个小点的功率耗散过大时、芯片其余部分的温度无关紧要。