This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:SN74AUP1G126DCKR 所有导线材料为金(2023年5月之前生产)?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1486222/sn74aup1g126-sn74aup1g126dckr-all-wire-material-is-gold-which-production-before-2023-may

器件型号:SN74AUP1G126

工具与软件:

SN74AUP1G126DCKR 所有导线材料为金、哪个在2023年5月之前生产?  

生产日期代码2218  所有电线材料为金?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    不会、SN74AUP1G126DCKR 在2014年转为使用金或铜。 PCN 副本如下所示:

    e2e.ti.com/.../PCN20111220000.doc

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 SN74AUP1G126DCKR  生产日期代码2218+  所有电线材料均为金?  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    否、该导线可以是金或铜。 电气特性相同。 为什么这对您的系统很重要?

    此致!

    Ian