This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54ACT02:THETAJC 信息

Guru**** 2576625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476696/cd54act02-thetajc-information

器件型号:CD54ACT02

工具与软件:

对于 CDIP F 封装、我要从外壳的结点至底部查找温升信息。  这些信息是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们目前没有该信息。 我可以提交一个要构建的新热模型来提供这些信息、但这需要几周时间。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们目前没有该信息。 我可以提交一个要构建的新热模型来提供这些信息、但这需要几周时间。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    在这方面是否取得了进展?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请参阅以下内容:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 63.9.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 24.5.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 52.4.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 17.5.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 48.7.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 9.0