This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC138-SP:THETAJC 信息

Guru**** 2544190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476703/sn54hc138-sp-thetajc-information

器件型号:SN54HC138-SP

工具与软件:

对于陶瓷 DIP 封装、我正在查找 thetaJB 和 THETAJC 信息。  在数据表中、此信息仅适用于塑料封装。  这些信息是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我在表 6.5中看到了 CDIP (J)封装的 THETAJC、但我没有看到 thetaJB。 我要对这些信息进行测试、但需要几周时间。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您是否听到过有关这一点的信息?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    请参阅以下内容:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 83.8.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 36.5.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 71.1.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 30.0
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 66.4.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 18.0