This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:迟滞

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1404, SN74LVC1G00, SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1490543/sn74lvc1g00-hysteresis

器件型号:SN74LVC1G00
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GU04、SN74LVC1404

工具与软件:

我正在寻找 TinyLogic 与非门 NC7SZ00的替代产品、该器件具有少量迟滞(30mVpp)、这会对我的应用造成不利影响。 TI SN74LVC1G00可能是一个 不错的选择、但它是否也具有类似的输入迟滞? TI 的交叉参考工具显示这两个器件都没有迟滞、因此 可能小迟滞(与列为施密特触发器的器件相比较小)是 无文档记载的特性? TI 的逻辑器件系列概述指出了迟滞的使用、但并未指定哪些逻辑器件系列。 您能否推荐已知不具有迟滞且可在10MHz 下轻松工作的 TI 逻辑系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有现代逻辑系列都具有少量迟滞。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 对于晶体振荡器、您需要非缓冲反向器(如 SN74LVC1GU04或更好的 SN74LVC1404)、或比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用与非门、就像使用价格低廉的门控射频放大器一样。 反馈电阻器和输入阻断电容器使其保持在直流中心。 这适用于非缓冲栅极、但我使用的栅极具有一定的迟滞、与 RC 反馈相结合会成为一个低频振荡器。 我希望找到合适的非迟滞直接替代产品。 这种情况似乎不太可能发生、尤其是考虑到您的观察结果。 所以、我找到了一种完全不同的方法来解决该问题。 非常感谢您的见解。