This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS133:顶部标记

Guru**** 2576915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489225/sn74als133-topside-marking

器件型号:SN74ALS133

工具与软件:

您好!

   我们最近出售了一个生产日期代码为0844+5的客户器件型号 SN74ALS133D。 客户声称顶部标记列为 8BF9FKK。 根据您的数据表和 TI 标识查找页面、标识应为 ALS133。 在2008年的时间范围内、是否有任何部件标记可能是 8BF9FKK? 如有任何问题、请告诉我。  

   谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该有多行。 请显示照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们在内部已经解决了这个问题。 可以关闭。 感谢您的支持! Kevin