This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:在1.4.0中修复了错误?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489673/tpld1202-bug-fixed-in-1-4-0

器件型号:TPLD1202

工具与软件:

您好!

我看到你们在二月底发布了1.4.0。

我在该版本中发现的错误是否已修复?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    没有错误。 您需要探测看门狗计时器的 CLK 输入、时序将适当更新。  出于 SPICE 引擎的某种原因、如果您不保存 CLK 电压、则看门狗输出计时会关闭。 不幸的是,这不是什么我知道如何解决除了探测针脚,因为它似乎更多的是发动机的限制。

    探测 CLK 引脚可以节省电压并校正时序、但确实会使仿真运行需要明显更长的时间。 下面是该仿真的缩写片段、其中显示了更精确的脉冲宽度、我所做的只是探测 WDT 上的 CLK 引脚:

     

    难以读取、但时间约为25us、与硬件匹配。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    哦、好的、这是在工具中说明的吗?

    否则、我会将此视作一个错误、因为工具的运行方式与预期的方式不符、而且从用户的角度来看、您可能并不了解这一点。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    不需要、工具中未对其进行说明、但我们可能会在不久的将来生成有关调试仿真的各种常见问题解答。

    此致!

    Malcolm