This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:RGY 模型

Guru**** 2562050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491178/txs0108e-rgy-model

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

您好!

我正在 设计中使用 TXS0108ERGYR、用于将3.3V 转换为1.8V。 我想在更高的温度下更换此器件的引脚和引脚。  

您能否告诉我是否有任何器件可用、即 VQFN (4.5x3.5mm)且温度~105deg?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这种替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanthi:

    很遗憾、今天没有匹配项可以支持该请求。  但是、我已经为未来的开发工作提供了此反馈。  

    谢谢!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你