This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:是否有内部上拉电阻器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491434/txb0102-whether-there-is-an-internal-pullup-resistor

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助推荐不带内部上拉电阻器的器件吗?

其他要求:

  • 无数据速率要求
  • 方向为 A->B (固定或双向)、 1.8V->3.3V
  • 2线(GPIO)

我注意到我们产品系列中的 TXB0102可以满足要求、您能帮助再次确认是否没有内部上拉电阻器吗?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据另一侧引脚的状态、4 kΩ 电阻器可用作下拉电阻器或上拉电阻器。

    则需要 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我很好奇为什么4kOhm 为 PL/PH 电阻器? 我的理解如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经标记了单稳态、该单稳态仅在短时间内针对信号边沿激活。

      在两侧、带有4 kΩ 串联电阻器的缓冲器始终处于有源状态。 这是输出、但驱动强度非常低。 该电阻器允许外部器件覆盖引脚上的电压(这样可实现双向信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    这里是正确的。 4K 串联电阻器在这里是通过设计实现的、被认为是"较弱"的 、因此它 允许 A/B 侧的输入改变方向。  

    对于没有内部上拉电阻器的 GPIO 信号的固定方向转换器、TXU0x02遵循给定的要求。  

    此致、

    插孔