This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:功耗

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491464/sn74lvc1g17-power-consumption

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一位客户在使用 SN74LVC1G17、他们观察到基于输入电压电平的功耗变化。

他们注意到、电源电流(Icc)根据输入 A 而变化
请参阅下面的测量数据和连接图。

请您仔细研究一下、并告诉我们为什么会发生这种行为? 我们相信、当输入级在工作状态下工作时会发生这种情况、此时输入电压较低、因此器件消耗的电流更高、输入电压更高、输入级更接近饱和状态、进而导致电流消耗下降。 我们的理解是否正确、或者您是否有其他需要观察的信息?

 

      

测试结果

V_A (V)

VCC (V)

ICC (mA)

1.6.

3.3V

5.05.

1.7.

3.3V

4.32.

1.8

3.3V

3.623.

1.9.

3.3V

2.955

2.

3.3V

2.33.

2.1.

3.3V

1.7.

2.2.

3.3V

1.247.

2.3.

3.3V

0.59.

2.4.

3.3V

0.3578

2.5.

3.3V

0.177.

2.6.

3.3V

0.0607.

2.7.

3.3V

0.0115

2.8.

3.3V

0.0012

2.9.

3.3V

0.000097

3.

3.3V

0.000004

谢谢

Mitesh