This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:VCCA、VCCB 和 OE 加电、输出和输入状态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1490721/txb0104-q1-vcca-vccb-and-oe-power-up-output-and-input-status

器件型号:TXB0104-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在查看此链接、如下所示。

  • VCCA = 1.8V
  • OE = 1.8V PU 至 VCCA (或由 MCU GPIO 控制3.3V)
  • VCCB = 3.3V

1.有没有关于开机顺序的建议?

首先是 VCCB=3.3V 常开、然后是 OE 1.8V 导通、最后是1.8V VCCA 导通。 没有任何副作用?

VCCB=3.3V、1.8V VCCA、OE 上拉至1.8VCCA 条件。 如果 VCCB 关断、会产生什么副作用?

如数据表和下面链接的文档所述、似乎没有副作用或任何泄漏电流、请提供反馈?

https://www.ti.com/lit/an/scea043/scea043.pdf

BR.

Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA 不应高于 VCCB。

    2.否

    3.当 VCCB 关闭时、漏电流会从 VCCA 流入它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对于 Q.3。 错误。 OE 必须在 VCCB 关闭之前进行控制,不能形成任何泄漏路径?

    有什么建议可以避免泄漏电流?

    BR. Lenny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VCCA 到 VCCB 之间有一个二极管;OE 不会影响这一点。

    它的用途是什么? 其他转换器可能效果更好。