This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T86:SN74AUP1T86与 SN74AUP1G86 (TI 不兼容#39;没有)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491806/sn74aup1t86-sn74aup1t86-versus-sn74aup1g86-ti-doesn-t-have

器件型号:SN74AUP1T86

工具与软件:

您好!

我想知道 SN74AUP1T86与 SN74AUP1G86 (TI 没有)之间是否有差异、竞争对手提供74AUP1G86器件

无论 SN74AUP1T86的电压转换器如何、我是否可以互换使用  SN74AUP1T86和74AUP1G86 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    您的系统中使用什么电压? 我可以帮助找到推荐器件、因为额定电压与 NXPS 器件不完全匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我想知道、SN74AUP1T86是否在3.3伏下与 SN74AUP1G86 (如果存在)的工作方式相同?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    是的、在3.3V 时、器件的工作方式完全相同。 "翻译"方面纯粹是一项添加、不会影响正常行为。