This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:OE 引脚可以使用3.3V 电压吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492134/sn74ahct244-can-oe-pin-use-3-3v-voltage

器件型号:SN74AHCT244

工具与软件:

德语:

从数据表可以看出、SN74AHCT244 OE 引脚需要连接至 VCC。 OE 引脚是否可以使用额外的3.3V 电压 ?  

 在数据表中找不到 OE 引脚高阈值电压。 请帮助检查它。

BTW 任何其他设计注意事项? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 应用于所有输入引脚。

    数据表显示:

    为确保加电或断电期间的高阻抗状态、 /OE 应 通过 上拉电阻器连接至 VCC。

    如果您不关心 上电或断电期间的输出状态、则可以将/OE 接地。