This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G10:设计原理图

Guru**** 2586525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491665/sn74lvc1g10-design-schematic

器件型号:SN74LVC1G10

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我正在为您的产品 SN74LVC1G10DCKR 的微控制器设计一个复位电路。

我打算在器件中按下三个按钮时对微控制器执行复位。

下面是薄膜键盘的连接:

BTN_EXT 当前未使用。

这是与 SN74LVC1G10DCKR 芯片和微控制器的连接:

在考虑薄膜键盘的下拉电阻、并考虑到 VBAT 永远不会低于3.0V 的任何位置时、设计中是否缺少任何其他考虑因素?

为了使它能够正常工作、我需要考虑任何其他电容器或额外的设计工作吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与非门的输出端直接连接到 R-C 复位电路。 因此当栅极上电时、它将覆盖复位脉冲。 此外、由于大电容器、输出可能会过载。

    插入一个二极管、使用有线和和和电阻器来限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch:

    感谢您的回答、并对我在这一领域的知识知之甚少表示遗憾。

    我部分理解你说的,但我仍然有几个问题:

    因此、当栅极上电时、它将覆盖复位脉冲

    我知道、在这里的意思是、R-C 复位电路应该会在器件上电序列开始时提供一个复位、从而对微控制器执行复位。 由于复位的输出直接连接到 R-C 复位电路、RST 信号可能会在该引脚中强制设置为"1"、因此绝不会在微控制器上执行复位、是否正确?

    此外、由于大电容器、输出可能会过载。

    我不明白。 您能解释一下吗?

    插入二极管实施有线和

    您是否建议我像这样放置一个二极管?

    和一个用于限制电流的电阻器。

    在这里、我有点迷路、应该将电阻器放在哪里? 放在二极管之前?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要下拉复位信号、但不能上拉。 因此二极管必须反向运行。

    电容器的作用类似于短路。 输出电流的绝对最大值为50 mA;更多的情况会损坏栅极。 考虑到二极管的正向电压、您需要一个至少为(3.3V−0.6V)/ 50 mA = 54 Ω 的串联电阻器;为安全起见、请使用100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将使 DIOE 反向放置。

    我仍然不知道(抱歉、我没有这样的经验)电阻器应放置在何处。 根据您的回答、我了解它需要放在二极管旁边:可能像这样?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、大致相当于这样的串联方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢克莱门斯、你真的帮了我很多。

    我将尝试在 LTSpice 中对此进行测试、然后在我的电路中进行测试。