This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:输入逻辑电压电平

Guru**** 2931360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491361/sn74aup1g17-input-logic-voltage-level

器件型号:SN74AUP1G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

工具与软件:

您好!

我想检查此缓冲器在 Vcc=3.3V、VI=1.75V 时能否正常工作? 在数据表中、它指出逻辑高电平需要为最小值2V、但使用 PSPICE 模型1.75V 能够满足该阈值。

 

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何低于2V 的电压下都无法保证正常运行。此外、较低的电压会导致功耗增加、并可能导致振荡和损坏、请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、您对我的用例有其他建议吗? 我想使用1.8V GPIO 驱动一个 LED、该 GPIO 几乎没有或没有拉电流/灌电流能力。 GPIO 是具有100k 上拉电阻器的开漏。 我需要的行为是在 GPIO 为低电平时使 LED 亮起、在 GPIO 为高电平(1.8V)时熄灭。 我知道这可以通过2个晶体管来实现、但我倾向于尽可能减少组件数量。 我在 e2e 的另一个讨论中找到了该设计。

    CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    07年器件的开漏输出可以承受过压。 只需使用具有1.8V 电源的 SN74LVC1G07。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。 我所使用的 LED 的正向电压约为2V。 如果我将 LED 阳极连接到3.3V、并将  SN74LVC1G07 的 VCC 连接到1.8V、它是否会工作? 数据表没有说明输出高电压电平、如果它是1.8V、那么电路是否能够正常运行并使 LED 保持关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出没有高电平电压。 由于没有电流流动、因此电压会被上拉至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 现在、我了解了具有开漏输出的缓冲器的基本功能。 我要为5mA 传导电流设计 LED 驱动器。 在20mA 处、LED 的额定正向电压为2V。  在大约5mA 时、LED 正向电压显示约为1.8V。

    我将使用 SN74LVC1G07 、因为 SN74AUP1G07无法在1.8V Vcc 下吸收该电流。 我在  SN74LVC1G07数据表的第9.2节中有关于在 LED 驱动器电路中选择限流电阻器的问题。

    数据表说明了建议的低电平输出电流。

    缓冲器能否在 Vcc=1.8V 受电5mA 时正常运行?

    数据表还指出了 一些 Vcc 和 IOL 上的输出低电压。

      

    这是缓冲器灌入指定电流时在输出 Y 处测量的电压吗?

    我需要知道 5mA@1.8V Vcc 时的输出 Y 节点电压、以便估算所需的限流电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 时最坏情况下的 LVC 输出电阻为0.45V / 4 mA = 113 Ω;典型值约为该值的一半。 LED 需要约(3.3V−1.8V)/ 5 mA = 300 Ω 的总限流电阻、因此您的电阻器应约为240 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 最后的问题是、对于该 LED 驱动器、我计算得出在 SN74LVC1G07处的功率耗散大致为(5mA)^2*60=1.5mW。 这是正确的吗? 我可以使用 DRY 或 DSF 封装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 温度随环境温度的升高幅度为439 °C/W× 1.5mW = 0.7 °C;我估计您尚不需要为此提供散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的大力支持! 我将继续使用  SN74LVC1G07进行 LED 驱动器设计。