This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS164-Q1:R1和 C1建议

Guru**** 2581655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491053/sn74hcs164-q1-r1-and-c1-recommendation

器件型号:SN74HCS164-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供建议的 R1/C1值或组合?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这完全取决于电源电压上升的速度。 (当电源达到2V 时、/CLR 输入仍必须为低电平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了扩展 Clemens 所说的内容、您可以使用以下估算值根据电源电压上升时间确定所需的 RC 值:

    R * C > 2 * t_on

    其中 R 和 C 为元件值、t_on 为电源达到2V 所需的时间。 例如、如果电源需要1ms 才能达到2V、则2ms 的 RC 值就足够了(0.1uF + 20kΩ)。

    我认为 10kΩ 电阻器+ 0.1uF 电容器可以在大多数系统中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Emrys、

    感谢您的解释。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.