This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:RGMII 电压转换器

Guru**** 2582725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491836/sn54slc8t245-sep-rgmii-voltage-translator

器件型号:SN54SLC8T245-SEP
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245

工具与软件:

我计划使用此器件为 RGMII 执行电压转换器。 我们当前的设计中的 FPGA 中有一个 MAC、可在 RGMII 接口上提供1.5v LVCMOS、而 PHY 器件需要2.5V LVCMOS。  所以要在1.5V 和2.5V 接口之间进行转换。

此器件是否能够以1Gpbs (或双倍数据速率下125MHz)工作?  我已经使用 SN74AVC8T245阅读了 RGMII 转换器的问题/答案。

请确认。

谢谢

Hanh Nguyen Post

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh、

    是的、此部件可以支持1.5V 和2.5V 的125MHz、但不能保证 RGMII 时序参数(tr/tf、占空比失真和通道到通道偏斜)。

    此致、

    Josh