This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:未使用的 I/O

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492869/sn74lvc8t245-unused-i-os

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

你好  

根据 SN74LVC8T245的数据表、建议将所有未使用的 I/O 连接至 GND。
如果方向不变、是否仍应将未使用的 I/O 连接到 GND? 我认为只将输入连接到 GND 就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将未使用的输出保持断开状态。

    但是、当/OE 为低电平时、并且电源电压过低、无法在上电/断电期间正常运行时、错误的一侧可能会充当输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

    这是正确的、只需将输入连接到 GND 即可。

    此致、

    Josh