This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108ZXYR 和 TXBO108NMER 可以相互替代

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492633/txb0108-txb0108zxyr-and-txbo108nmer-can-replace-each-other

器件型号:TXB0108

工具与软件:

TXB0108ZXYR 和 TXBO108NMER 可以相互替代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 (NFBGA 封装可更高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    可以、 由于 ZXY 封装已过时、NME 封装将是 P2P 替代方案。 这两个器件都将在具有类似电气通道的情况下执行、并且与之前的 ZXY 封装相比、其热性能得到改进。  

    此致、

    插孔