This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:SN74LVC2G06

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A, SN74LVC2G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1493041/sn74lvc2g06-sn74lvc2g06

器件型号:SN74LVC2G06
主题中讨论的其他器件:SN74LVC06A

工具与软件:

您好!

在阐述上一个主题问题时、绝对最大额定值表包含有关 VO 条目的注释:

"2)如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入负电压和输出电压额定值。"

这意味着虽然针对一个负电压指定了输出钳位电流、但是将会超过正输出电压额定值。

SN74LVC06A 对相同条目的规格表示:

"(2)如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。"

表明这仅适用于负电压。

那么问题是:是否可以通过上拉电阻器将74LVC2G06 1Y (或2Y)输出拉至高于6.5V 的电压、从而将电流限制为说小于1mA?

谢谢、此致

Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两款器件都具有可过压输出、可上拉至任何高达5.5V 的电压。SN74LVC2G06数据表中的脚注是错误的、可能复制自没有开漏输出的另一个器件。