This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC374:产品编号- H071SN74HC3761T16A -德州仪器(TI)-观察到所有电路板在测量蜂鸣器频率时均失败。 FET 阶段。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC374A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1481701/sn74hc374-p-no---h071sn74hc3761t16a----texas-instruments---observed-all-boards-failed-for-measure-buzzer-freq-at-fvt-stage

器件型号:SN74HC374
主题中讨论的其他器件:SN74LVC374A

工具与软件:

我们发现、在   由  德州仪器(TI)东南亚(Southeast Asia)提供的器件型号 H071SN74HC3761T16A 的生产过程中出现了元件故障

 

故障描述 -  

 观察到所有电路板测量蜂鸣器频率均失败。 FET 阶段。

在这种情况下、我们观察到 U2 IC 输出问题导致蜂鸣器测试失败蜂鸣器不产生音 U2引脚编号5。
 

 注意:截至目前、由于德州仪器(TI)元件故障、我们已停止在 U2位置使用板载德州仪器(TI)元件。  

        根据我们的终端客户 HHT 的建议、我们将在此位置使用替代供应商组件。

       在使用其他供应商组件后、我们不会发现测量蜂鸣器频率有任何故障。 FET 阶段。

因此、我们的终端客户希望了解这种德州仪器(TI)组件故障的根本原因。

以下是更多详细信息:

FA 编号: - FA 报告-26022025_HHT_FVT_Measure Buzzer Freq_CRD_U2

故障部件: -H071SN74HC3761T16A

故障阶段:-FVT (功能测试)

器件详细信息:- 边沿触发式 SN74HC374PWR TSSOP RoHS

型号:- RC400

部件位置:-  U2

GRN:-  9K5700478870001001

日期代码:- 2422.

制造商:-德州仪器东南亚

故障百分比: 100%

在功能级别测试的总计:-  100/100

 

故障代码 详细信息:-观察到所有电路板测量蜂鸣器频率失败。 FET 阶段。

在这种情况下、我们观察到 U2 IC 输出问题导致蜂鸣器测试失败蜂鸣器不产生音 U2引脚编号5。

蜂鸣器相关电路卡扣参考:  

 

 

 

波形详细信息:-

故障电路板 U2 IC 引脚编号5 -数据/蜂鸣器波形

导通板波形详细信息:-

 

 

 请参阅所附文件中的更多详细信息。

 

我们要发送该 10 QTY。 缺陷样片用于 进一步分析故障。

 

请根据优先级提供此 FA 请求的发货地址、RMA 信函和承运人帐户详细信息。

 

注-这是关键案例感谢您的快速和迅速的支持。

 

等待您的宝贵和及时的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否向 Jabil 分配了 FAE? 客户退货应首先通过现场团队处理。 在这里、我们(产品线)不能做很多事情、除非有 FAE 参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有附加文件。

    请提供 PMD1和 EXT_CLK 信号的示波器轨迹、并尽可能放大以查看 EXT_CLK 边沿的斜率。

    是否有任何 PMD 信号悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉耽误您的回复、请参考随附的示波器波形的文件。  

    请提出建议。

    除此之外、您能否建议 Jabil 的 FAE 是谁? 它将对我们大有帮助。

    波形详细信息:-

    故障电路板 U2 IC 引脚编号5 -数据/蜂鸣器波形如下所示-

    导通板波形详细信息如下-

    输入信号详细信息:
    通道-1连接到 U2 IC 引脚 NO-1 (EXT_CE)
    通道-2连接到 U2 IC 引脚 NO- 4 (PMD1)
    通道-3连接到 U2 IC 引脚 NO-11 (EXT_CLK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续…

    DMM 测量:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出仅在 CLK 的上升沿发生变化。 如示波器迹线所示、当引脚11上的上升沿发生时、引脚4为低电平。 因此问题正确、引脚5保持低电平。

    引脚4信号上似乎有噪声、似乎采样率不够高、无法全部显示。 请进一步放大、并检查引脚11上是否有类似的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U2引脚4号。
    通道1 -德州仪器(TI)部件  
    通道2 -其他供应商器件
    图像编号1

    具有缩放功能的2号图像

    具有缩放功能的3号图像

    U2引脚11。
    通道1 -德州仪器(TI)部件  
    通道2 -其他供应商器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、我们在下方观察到了 德州器件数据表存在一些问题。 因此、我们想知道两个注释之间有什么差异?
    1. 在德州数据表中 、我们观察到 5V 电压下的输出驱动为±6-mA -- 但蜂鸣器要求输入电压2.0 ~ 5.0 -30.0mA 和 C2。
     
    1. 此外、持续输出电流为±35 mA。
    请参见 Buzzer 数据表中所述要求输入电压2.0 ~ 5.0与-30.0mA。
    请查看以下提及的参数差异表以供参考。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 不超过 35 mA (绝对最大额定值)、器件不会损坏、但无法保证正常运行。
    当您不超过6 mA (建议的操作条件)时、 VOL / VOH 得到保证。

    您比较了不同器件的不同规格。

    为了驱动30 mA 蜂鸣器、您需要一个具有更强输出的器件、例如 SN74LVC374A。 (该其他器件的器件型号是什么?)