This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:频率范围取决于电源电压

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492689/sn74hc4020-frequency-range-by-supply-voltage

器件型号:SN74HC4020

工具与软件:

嗨、团队:

我认为可输入此器件的最大频率取决于电源电压。
我想输入16MHz、但想将其降低到4.5V 或更低。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5.5节规定了最大保证频率。 对于小于4.5V 的电压、请使用线性插值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它在5.5中提到。
    那么您是说我应该使用4.5V 至2V 的数据才能在两者之间获取?
    如果是16MHz、这是否意味着大约3.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在大约3.65V 时、限制将是16 MHz